This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:适用于 MCU 接口的 HALCoGen 或其他软件驱动程序资源。

Guru**** 2811375 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TPS65381-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632815/tps65381a-q1-halcogen-or-other-software-driver-resource-for-mcu-interface

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTPS65381-Q1

在当前设计中、我使用的是具有 TPS65381A 电源的 RM48 MCU。 HALcogen 或其他 TI 资源是否为此接口提供软件驱动程序? 具体而言、我正在寻找一些用于驱动 Q&A 看门狗接口的代码、但任何支持都很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    TMS570/Hercules MCU 团队提供 TPS65381x-Q1驱动程序作为其支持的一部分、如果您对驱动程序本身有进一步的疑问、最好在 RM48 Hercules 论坛上发帖。

    TPS65381A-Q1和 TPS65381-Q1在功能上是等效的、因此 TPS65381-Q1驱动器可与 TPS65381A-Q1器件配合使用。 这些驱动程序是 SafeTI 诊断库(SDL)的一部分、可通过以下链接免费获取: www.ti.com/.../safeti_diag_lib

    此外、还提供适用于 SDL 的 CSP (合规性支持包)、但不是免费的。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    感谢您的快速响应。 当我将初始研究人员带入产品线时、我非常确信我已经看到了这些信息、但后来却找不到。 如果 TI 在电源网页上的"工具和软件"选项卡下添加了一个链接、该链接会指向 Hercules 网页上的这些信息、这可能会很好。

    当然、此帖子也可能帮助其他丢失的工程师找到此信息。

    谢谢、
    艾伦