This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1_BQEVSW-SW:软件不可用

Guru**** 2422750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625657/bq20z65-r1_bqevsw-sw-software-not-available

器件型号:bq20z65-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSWbq20z65BQ20Z95

您好!

是否有任何人拥有 bq20z65 bqEASY/bqevsw 的下载链接?  

产品页面上的任何位置似乎都没有下载链接。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见随附的

    e2e.ti.com/.../bqEVSWSetup00.09.92_5F00_bq20z65R1v1.05R1.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答! 请稍后回复。 我一直在尝试启动并运行该软件、但 bqEASY 选项卡似乎无法正常工作、我收到"无效或未知类"消息。 由于我没有用于化学物质的任何 SENC 文件、因此如果没有 bqEASY 选项卡、很难对其进行设置。 如果可能的话、我需要一个不同版本的 bqevsw、而没有错误或者一个针对化学物0101的 SENC 文件(Sony US18650VTC6是 NMC)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruud、
    我不确定为什么 bqEASY 选项卡不适合您。 当您安装 bqEVSW 时、是否以管理员身份安装? 如果没有、请以管理员身份卸载和安装。 此外、确保 bqEVSW 在启动时自动检测监测计。 如果不是、则需要确认 IC 上的固件版本。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    嗯,安装程序似乎缺少一些文件,在对论坛进行一些搜索之后,我为 bq20z95安装了不同(较旧)版本的 bqevsw,并且 bqEASY 向导突然开始工作。 但我仍然没有默认的 DFI,例如,安装程序中没有包含它。 除 bqEASY 向导外、以前的一切都正常。 因此,我仍然需要未包括的文件,我不知道是否缺少其他文件。 您是否有稍旧的版本可供查看、以了解这是否可以解决问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruud、
    您可以从未修改的新 EVM 或器件中提取 DFI。 我还在您的另一个不同帖子中附加了默认 srec。

    谢谢
    Onyx