This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:在 QVGS 下经过 UL 评估的 PMIC、文件 E169910 (保护器、低电压固态过流-组件)

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS65912, TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641508/tps65910-ul-evaluated-pmic-under-qvgs-file-e169910-protectors-low-voltage-solid-state-overcurrent---component

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: TPS65912TPS65911

您好!

在我们的其中一个电路板上、我们使用 TPS65910AA1RSLR PMIC 为可充电锂离子电池充电。 锂离子电池用作 RTC 的备用电源。 在通过电路板的 UL 认证时、TI 器件 TPS65910AA1RSLR 在 QVGS 文件 E169910 (保护器、低电压固态过流-组件)下未经过 UL 评估

您是否知道此器件是否处于 UL 评估过程中、或是否有任何计划即将通过 UL 评估?

您是否有任何可使用的备选 TI 引脚兼容器件(UL 评估)的建议、因为设计已经完成、重新设计/重新制造电路板的时间太晚了?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hemal、您好!

    UL 认证不是 IC 开发或认证过程的一部分、因此我们通常没有器件的 UL 认证。 这通常在系统/模块级别完成。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Karl 的回复。 我看到有一些 TI PMIC 在芯片/器件级别进行了 UL 评估。 以下链接显示了经过 UL 评估的器件:
    database.ul.com/.../showpage.html

    您知道上述器件的 UL 评估方式吗?

    在与 UL 交谈时、代表提到 TI PMIC 可通过 UL 评估、但仍需要在 IC 的制造位置进行后续检查。 不确定工作原理、电路板将在我们工厂的系统级进行测试、但在 TI 工厂似乎也会进行后续检查、您认为 TI 如何处理?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hemal、

    它看起来是评估过的 PMIC 最接近的两个器件、即 TPS6528x 和 TPS6598x、降压+电源开关。 您认为可以在组件级别完成这些操作是正确的、但通常不会这样做、仅在特定情况下。 如前所述、这不是 TI 器件的常见过程、TPS65910不支持这种过程。

    但这不应阻止您在经过 UL 测试的系统中使用该器件、因为这些器件仍可在系统级别进行评估。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔:

    我们计划在电路板上使用 TPS65910对系统进行测试。 但 UL 认为“我们仍然需要在 IC 的制造位置进行后续检查。” TI 如何在芯片制造工厂进行后续检查? 您的制造工厂将进行 UL 检查、是否可以将此产品添加到后续检查列表中?

    只需查看选项、即如何处理 TP65910芯片的 UL 评估。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hemal、

    TI 不支持对该产品制造工厂进行 UL 跟进服务检查、因为该产品不是 TI UL 认可的组件。

    相反,您的最终产品 UL 列表可能需要电池/电池备份的补充保护组件(例如),以满足您的最终产品的 UL 列表。 补充组件的要求将基于您的特定最终产品 UL 安全标准以及与 TPS65910连接的任何适用组件级 UL 可接受性条件。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔:

    我们使用的 RTC 备用电池是可充电的、并经过 UL 认证。 TPS65910具有最大700uA 的备用电池充电电流。 QVGS2文件似乎在寻找此 IC 可以处理的最大电压范围(小于20Vdc)/最大持续电流/保护电流值

    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?&name=QVGS2.GuideInfo&ccnshorttitle=Protectors,+Low-voltage+Solid-state+Overcurrent+-+Component&objid=1074427573&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1074427572&sequence=1

    您是否有任何测试结果表明 TPS65910能够提供 UL 文件所需的保护?

    谢谢、

    Hemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔:

    我们使用的是 MS920SE 锂可充电电池、低于 UL 标准

    这些电池已经过异常充电测试、该测试使电池接受恒定电流(CC)充电方法、然后采用恒定电压(CV)充电方法。 下表列出了异常充电测试的测试限制参数。 在正常和单一故障条件下、终端应用中的充电电路应将充电电流和充电电压限制在表中注明的水平。 如果最终用途应用中的充电电流和电压不能保持在表中所述的水平或低于表中所述的水平、或者如果充电方法与上述 CC/CV 方法不同、则可能需要进行额外的评估和测试。

     

    MS920SE

    最大充电电流(IC)、mA 300

    最大充电电压(VC)、V dc 3.4

     

    您知道 TPS65910是否支持上述要求吗?  如果没有、 则需要进行额外评估。

     

    谢谢、

    Hemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hemal、

    TPS65910未经过任何 UL 测试、或没有任何与 UL 认证相关的测试结果。 但是、该器件的额定最大充电电流为700uA、并且具有第5.12节规定的电池充电结束电压规格。 充电结束电压取决于您使用的 BBSEL 值。
    www.ti.com/.../specifications

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔:

    感谢您的回答!

    我们将此 PMIC TPS65910用于从澳大利亚转移过来的三块电路板中。 现在电路板正在进行 UL 测试、除非存在可替换引脚的 PMIC、否则更改设计似乎太晚了。 我们有两个选项:

    使用 PMIC TPS65910:需要创建新的 UL 文件、以便对 TPS65910进行 UL 评估。 我们每年在生产级别购买1000多个电路板。 由于 TI 在 同一类别下还有其他 PMIC (不可替换引脚)、并且具有 UL 评估经验、因此使用它将是有益的。 TI 是否认为此 PMIC 已停产、或者 TI 无法支持此 PMIC 的 UL 评估的任何其他原因?

    除了在所有三个电路板上旋转外、PMIC 的变化还需要在我们一侧进行大量更改、例如安全重新测试、CE 重新测试等。

    2.备选 PMIC:我们需要通过 UL 评估的备用 PMIC、它满足可充电电池的此最大充电电压和电流要求。 您能否建议替代 PMIC、以满足前面提到的电池的最大充电电流和电压要求?

    您是否了解其他任何替代方案?

    谢谢、

    Hemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡尔:
    您能解释更多关于"您的最终产品 UL 列表可能需要电池/电池备用的补充保护组件(例如)以满足您的最终产品的 UL 列表。" ? 我们使用 PMIC 为电池提供最大充电电压和电流(在 PMIC 的限制范围内)。 您是否有可使用的保护组件示例?

    谢谢、
    Hemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hemal、您好!

    它实际上取决于系统。 例如、如果您需要限制某个节点的电压、则可以考虑使用钳位二极管。 或者、为了限制特定线路的电流、您可以串联一个电阻器。 因此、根据您的系统目标、您可能需要添加组件来实现这一点。

    我无法提供任何具体建议、因为我们尚未开发 UL 认证的电路板。

    TPS65910 PMIC 具有700uA 的最大充电电流以及可选的3.15V、3V、2.52V 或 VBAT 充电结束电压。 因此、我认为这已经满足了您以前提供的要求。 您可以考虑其他类似的 PMIC、如 TPS65911或 TPS65912 (假设它们满足您的电源需求)、但无论您选择哪种 PMIC、您仍需要确保系统在电路板级满足 UL 要求。

    此致、
    Karl