This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:LM22673

Guru**** 2812645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623133/lm22673-lm22673

器件型号:LM22673

LM22673在-40至70度的负载温度下或未加载测试中、不会有损坏;当运行后在室温下进行测试时静止时、将会对情况造成损坏、发现 ss 引脚和接地短路、 电阻5欧姆,这种情况的发生也是意外的,我想问原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供更多详细信息、以便我们了解测试条件。 发生损坏时、测试的 VIN、VOUT、频率、负载电流是多少? 这是可重复的吗? 原理图和布局也有助于找出损坏的根本原因。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道 SS 引脚内部的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题、因为问题与另一个主题重复。
    e2e.ti.com/.../624526