This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:TPS3808消耗的最大电流

Guru**** 2797625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3838-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632688/tps3808-q1-maximum-current-consumed-by-tps3808

器件型号:TPS3808-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3808TPS3838-Q1

你好。

在 数据表中、提到的电源电流的最大值在特定条件下为6uA 、但我想了解何时将 RESET 引脚置为有效、将 MR 引脚连接到 VDD THR 内部上拉、CT 具有47nF 电容器 TPS3808消耗的电流大小

谢谢  

此致

Rohit M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、

    我们无法保证特定条件下的输入电源电流范围、因为每个器件会略有差异。 我们提供典型值和最坏情况值。 请注意、在所有情况和运行条件下、MAX 值都是最坏情况下的值。 如有疑问、假设情况最差。 但是、如果您的 VDD 接近3.3V 而不是6.5V、并且温度接近-40C 或125C 的室温、则典型值将更接近。

    如果您需要较低的电源电流器件、请考虑使用 TPS3838-Q1。

    如果您有任何其他问题或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael