This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:BQ24032A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631344/bq24032a-bq24032a

器件型号:BQ24032A

你好。

我在使用 bq24032a 时遇到问题。 它不会为电池充电。 我通过1k 电阻器将 ISEL1引脚接地、PSEL 和 CE 上拉电阻器、DPPP 引脚通过1k 电阻器接地、为此采用了测试方案。 因此、我执行所有条件(只要我从数据表中了解到这些条件)以开始充电(输入电压5V)。 但充电不会开始。 但是、在 这两种情况下(电池或外部电源)、我都可以通过 OUT 引脚为负载供电。

请告诉我哪里出错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT 引脚上的负载是多少?

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负载为 Raspberry Pi 3、消耗电流为80mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igor、

    您能否发布您的原理图并确保 DPPM 引脚不悬空。  

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里。

    您可以在原理图中看到、DPPM 引脚不是悬空的、或者我不能更正拆分什么是"悬空"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在所有组件中包含完整的原理图。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TS 接地。 如果您不使用 TS 功能、则应在 TS 与地之间连接一个10k Ω 电阻器。 将 TS 直接接地将导致 IC 出现温度故障并防止充电。
    此致、
    Raheem