This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:从文档 slua404第11.3节的步骤5中写入.senc、其中包含适当的化学 ID

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628166/bq20z45-r1-writing-senc-w-proper-chemistry-id-from-document-slua404-step-5-in-section-11-3

器件型号:bq20z45-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

我们如何做到这一点?  我看不到我们将编写正确化学 ID 的任何步骤。

这是我参考 www.ti.com/.../slua404.pdf:1230:0]的文档  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    对于 bq20z45、您将使用 bqEVSW 的 bqEASY 选项卡。 在 bqEASY 中、有一个化学选项卡、可用于对化学 ID 进行编程。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是否有一个文档对此进行了说明?  或者、它是否像->导航到选项卡、选择我的化学成分、然后点击 OK - Update Fuel Gauge Data Flash。

     

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:

    1. 如何读取化学 ID?

    2.我尝试将器件设置为0170、18650F Sanyo 电池、并说要联系支持部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    是的、它就像这样简单。 导航到 bqEASY 的化学选项卡、选择您的化学 ID 并在监测计上对其进行编程。
    您能否发送 bqEVSW 屏幕的屏幕截图以及返回的错误。

    谢谢
    Onyx-