This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803-Q1:当 NC (引脚1)连接到 GND 时、它是否会影响该功能

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3803-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632629/tps3803-q1-does-it-effect-the-function-when-nc-pin-1-is-tied-to-gnd

器件型号:TPS3803-Q1

大家好、社区

我对 tps3803-Q1有疑问。

如果我将 NC (引脚1)连接到 GND,是否会影响该功能?

因为我有一个采用 TPS3801I 的设计、并且由于 工作温度、我想将其更改为 tps3803-Q1。

提前感谢。

此致、

Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juergen、

    引脚1 (NC)未在内部连接到任何部件。 因此、如果连接到 GND、则没有影响。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael