This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在 BA studio 中设置采样间隔#39;s 日志文件创建

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628460/bq34z100-g1-setting-sampling-interval-in-ba-studio-s-log-file-creation

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

在文档 SLVA725中、第3页。  它指出发送给 TI 的 csv 文件必须小于2MB。  可通过将采样间隔设置为5s 至100s 来完成。  这在 bq studio 中的哪一个完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    在 bqstudio 上,转至 Window -> Preferences-> register->在显示的字段中输入扫描/日志间隔(以毫秒为单位)。

    谢谢
    Onyx