This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:故障屏蔽

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628198/bq25120-fault-masking

器件型号:BQ25120

您好 Raheem 或 Gautham、

当寄存器0x01或0x02中的故障被屏蔽时、这意味着什么? 这是否意味着故障不会显示在状态寄存器或状态中断引脚中、或者也不会显示?

谢谢、

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    µs 问题:当状态 INT 引脚显示故障的128 μ s 脉冲时、它是否会返回到显示充电状态(假设在引脚上启用了充电状态)? 如果取决于故障、哪些故障以及何时返回充电状态?

    谢谢、

    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、
    关于您的第一个问题、当一个故障被屏蔽时、这意味着不会发生128us 中断。 但是、状态寄存器中的 FAULT 位仍将置位。 关于第二个问题、INT 返回到显示故障脉冲128us 后的充电状态(假设充电状态已启用)。
    此致、
    Raheem