This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:反馈的数字控制 LM5145

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632406/lm5145-digital-control-of-feedback-lm5145

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM5141

图中的 LM5141是通过 DAC 的电阻器加法输出引入反馈的。  它是如何工作的?

如果 DAC 为0V,则将 Vout 设置为最大值,例如25V,如果 DAC 为最大值,例如2.5V,则为0V 的 Vout。

它很简单、允许您对输出电压进行数字控制。

问题是、这也可用于控制输出电流?

LM5145可在250kHz 时钟上工作、例如4US 时钟。

ADC 测量电流-> MCU 将其与所需的电流进行比较-> MCU 设置 DAC -> DAC 转换 =总计2.5us

Yhat 是、每个时钟周期有一个控制干预。

我的问题会起作用还是有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    k.kral、

    理论上、这将有助于调节输出电压。 注意:如果您设置输出电压、输出电流将取决于负载。 因此、对于固定负载、您无法同时调节电压和电流。

    您可以调节最大电流、这意味着您调节电压直至达到该电流、然后调节电流。 但这已经通过 ILIM 和 RILIM 进行了设置。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、不能同时调节电压和电流。

    源极可用作恒定电流源或恒定电压源。

    我更担心的是、在负载电阻变化时、我所描述的调节环路是否会在恒定电流模式下稳定地连接到负载。

    显然、它必须进行尝试、但如果值得尝试、我是合格的猜测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    k.kral、

    我已经和我们的专家交谈过、我们同意这是可能的、但可能很困难。 您必须注意稳定性。

    Sam