This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:最小同步脉宽

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643187/ucc28c43-minimum-sync-pulse-width

器件型号:UCC28C43

UCC28C43D 脉宽调制器上同步所需的最小同步脉冲宽度和幅度是多少?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    Unitrode 应用手册 U-111的第三节详细介绍了如何使用 RtCt 引脚实现同步、该引脚适用于 UCC28C4x 器件等。

    www.ti.com/.../slua110

    同步脉冲振幅取决于编程的自由运行频率、该频率决定了需要向 RtCt 引脚的斜坡添加多少额外电压才能超过上放电阈值。 由于 RtCt 斜坡幅度被指定为1.9Vpp、一个振幅相似的同步脉冲应该始终确保同步-虽然一个较低的振幅也将起作用、这取决于自由运行频率。 从 U-111开始、如果自由运行频率设置为同步频率的85%、则需要1.9V 峰峰值振荡器斜坡的同步脉冲振幅为15%。

    您应该确保添加的同步脉冲仍然保持 RtCt 引脚最大电平低于其绝对最大额定值。


    对于同步脉冲宽度、 脉冲宽度越大、死区时间就越长-死区时间将是同步脉冲宽度加上 RtCt 电容器放电所需的时间-由于 RtCt 电容器从稍低的水平放电、这将略小于自由运行的死区时间 同步脉冲的结果。

    除非需要或需要更长的死区时间来限制 Dmax、否则应使同步脉冲宽度保持较短的状态。

    最小同步脉冲宽度难以量化、但根据 U-111、通过添加同步脉冲、至少应等于丢失死区时间。 根据 U-111标准、最短50ns 的同步脉冲宽度可以很好地工作。

    我希望这有助于回答您的问题。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard、
    感谢您的帮助!
    如果客户有任何疑问、我会告诉您。
    谢谢、
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard、

    客户再次提出其他问题。 我不确定您是否能够回答这些问题。 但在这里、它们是:

    对于 UCC28C43D 的这种应用、我们将研究重触发同步的潜在噪声脉冲电平。

    我们想知道我们在1.6Vpp 级别和50nsec 宽度方面有多少设计裕度。

    这些是绝对数还是建议设计裕度的一定百分比、以确保不会因噪声而重新触发同步?

     PWM 芯片中该电压电平和脉宽的工艺容差是多少?

    是否有可能从很多器件变为很多器件?

    我们只是尝试量化将使引脚3 CS 跳闸并重新为引脚4 RT/CT 计时的电压和脉宽的绝对要求。

    通过使用滤波、我们可以降低噪声、但我们需要知道我们可以根据这些引脚的绝对值承受多少裕度。

    您能对这些问题中的任何一个进行评论吗?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard、
    您是否有机会查看客户提出的其他问题?
    我知道我们是否对这些问题没有明确的答案。
    请告诉我、以便我可以回复客户。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    很抱歉、我昨天应该更新了。

    我已将此主题传递给产品线中的一位同事、以获取更多信息、因为它可能需要 IC 设计人员的意见。

    您应该会从他们那里得到更详细的响应。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard、
    感谢您的帮助!
    度过一个美好的假期!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard、
    您能否给我发送电子邮件给将要处理此问题的人员?
    我将从星期三开始外出、在我离开度假之前、我很想得到答案。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    我已要求产品线团队直接与您联系。

    谢谢、
    Bernard