This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2000:充电电路问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628431/bq2000-charge-circuit-question

器件型号:BQ2000

我正在 BQ2000器件中进行设计、我不确定数据表中的电路有哪些功能。  在数据表的第10页、我想知道 Q2、D5、C9是什么。  此 器件的 EVM (Q2、D5、R12、C9)中以及其他应用手册中使用了类似的电路。  请告知此电路的用途和运行情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2000是一个没有任何文档来提供细节的传统器件。 因此、请不要更改它、否则您可以对新的栅极驱动电路进行全面评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要担心该器件会停产?  如果是、您可以推荐替代方案吗?  

    我正在为单节锂离子电池 或3节串联的镍氢电池充电。  由于电池的配置、我需要将电压感应与电流感应引脚分开。

    谢谢、

    Erik