This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628284/bq78350-bq78350

器件型号:BQ78350

将0x001D 写入 ManufacturerAccess()以切换 SAFE 引脚后、BQ78350会停止在 SMBus 上进行通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:
    您尝试将1D 写入制造商状态的目的是什么? 您是否曾尝试过对芯片回收电源或尝试使用默认 srec 文件对其重新编程。?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:

    我尝试了回收电力、但由于我没有使用正确的程序、因此它不起作用。 在引导时对适当的引脚施加大于1V 的电压后、BQ78350正确引导、现在按预期工作。

    谢谢