This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:TPS54202H

Guru**** 2519410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54302, TPSM84205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640411/tps54202h-tps54202h

器件型号:TPS54202H
主题中讨论的其他器件:TPS54202TPS54302TPSM84205

TPS54202在1安培输出时失败、@12v 输入+5V、连接到 Raspberry PI。

我使用应用手册设计了一个电路板、稳压器在首次上电时按预期工作。

我在0.5安培、1安培和1.5安培条件下测试了24伏输入、一个半小时内没有问题、没有发现任何问题。

两个稳压器已连接至24V 直流输入1安培输出3天、两个稳压器输出变为零。

调节器运行温度足够低、可以将手指放在上面、而不会烫伤皮肤。  (我现在正在读取温度读数)

装回稳压器可使+5恢复。  我可以做些什么来修复稳压器烧坏的问题。

您能不能建议如何解决此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    替换了器件、工作了10分钟0.5安培24伏输入(来自稳压电源) 45°C 温度读数、芯片在重新加电时爆炸并烟熏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的 PCB 板布局、另一份答复是电路原理图。 提前感谢!

    e2e.ti.com/.../400350_2800_A1_2900_Single.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../891350_2800_A1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    只需在此澄清一下、损坏是可在12V 输入电压还是24V 输入电压上重复发生、还是两者都重复发生? Raspberry PI 加载是否有任何特殊之处? 对于布局、我认为它尚未进行优化。 为了最大程度地减小 VIN 引脚上的电压应力、最好将输入电容尽可能靠近 IC 放置、以使输入和 GND 环路尽可能短且直接。 您可以在线查看 EVM 设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    根据原理图,EN 引脚可能会承受24V 电压,这非常危险。 您可以添加 RES 以将电压分压至适用的电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    好的地方。 EN 的最大额定值仅为7V。

    Mark、您好!

    您可以再次检查一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anthony

    12伏和24伏输入上的损坏是重复的。  Raspberry PI 中测量的负载为500mA 至750mA。   

    dabage 似乎正在启动。  我将调节 PCB 以移动输入电容器。   

    我购买 TPSM84205EAB (预制电路板)样片的平均时间。

    我将把它们放入器件中、并测试我是否遇到相同的问题。

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您为我们提供新信息。 如果引导电容器是损坏点、可能根本原因不是布局和潜在的 EOS 损坏。 您能否告诉我们您使用的是哪种类型的引导电容器、包括值、电压振幅、尺寸? 谢谢!

    同时、您还可以查看 Bruce 指出的观点。 EN 在此器件上无法承受高电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    正如 Anthony 所说的、首先您可以移除 R3 (510k)以悬空 EN 引脚、然后检查损坏是否仍然存在。

    此致、
    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于内部上拉、稳压器输出将停止。 那么、这将如何帮助您。
    当我第一次打开稳压器时、它工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,这是我使用的电感器 ASPI-0630LR-150m-T15。 它的额定电流为5安培、但直流电阻为.110欧姆。 评估板具有大得多的电感器、电阻仅为0.036欧姆。 这是我的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    悬空 EN 引脚可启用、而不是禁用。 "首先打开它正常工作的稳压器"是什么意思? 您是不是说、当您再次打开稳压器时、它会出现故障(悬空 EN)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    由于内部上拉、"的含义是什么? 您能给我们详细的解释吗? 我认为电感器不会是这里的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mark,我将关闭线程,因为不活动,但如果您有其他问题,请回帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    我将此问题记录到在断开连接时输入端出现较大的电压尖峰、然后使用直流插孔重新连接电源输入。 此问题间歇性出现在几个24伏至5伏转换器(不仅仅是 TPS54202)上、TPSM84205预制模块上也出现了此问题。 问题的解决方案是在输入电源 SMBJ24A 24V 600W SMB 单向 ESD 二极管慕斯(编号512-SMBJ24A)上添加一个保护二极管。 我还从 TPS54202切换到了 TPS54302。 我构建了100个、没有一个失败。

    Thaks 寻求您的帮助