This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:导出.senc

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400, BQSTUDIO, BQ20Z45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627304/bq20z45-r1-exporting-the-senc

器件型号:bq20z45-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSWEV2400BQSTUDIO

我正在尝试导出.senc 文件、但每次将该器件置于 ROM 模式时、它都不再进行通信。  我无法在任何屏幕上获得任何响应。  我在这些电池上有超过50个周期、我在最后一个电池上。  我不想丢失这些数据。  我出了什么问题?

让我失败的步骤:

1、发送0x0F00至0x00。

2.选择的 Flash 存储器->读取到文件。

3.要保存的名称文件

4.错误消息“Communication error! 错误代码(十进制)= 772且读取闪存时出错! 错误代码(十进制)= 13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您无法将器件置于 ROM 模式。 检查以确保器件未处于密封状态。 如果密封、将器件放入 ROM 的命令将不起作用

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在发送器件之前不会密封这些器件(内部讨论确定我们不会这样做)。  

    如果是密封的、我是否能够在发送0x0F00后与器件通信?  该部件不再通信。  即使我们在制造过程中没有执行此步骤、CM 也会对其进行密封。  

    简而言之、器件在发送0x0F00后通信为零;这是什么原因?  有哪些可能的解决方案? 我正在尝试导出.senc 文件、但无法导出。  这也阻碍了生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送命令以退出 ROM 模式。 当您发送0f00时、该命令会将器件置于 ROM 模式、您在 ROM 模式下唯一能够执行的操作是提取 senc。 如果无法提取 senc、则会出现问题。
    如果您使用 bqEVSW、能否验证 EV2300或 ev2400适配器上的固件版本? 您的每节电池的平均电压是多少? 您是否还可以尝试断开并重新连接电池以及施加充电器电压以唤醒 IC?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以将器件置于 ROM 模式。 我注意到自从写这个帖子以来、即使我收到一条错误消息、我也可以将其从 ROM 模式中取出。 当我使器件退出 ROM 模式时、我可以在 SBS 屏幕中再次与电池通信。 我可以将器件恢复到 ROM 模式、但无法导出.senc 文件。 导致此行为的潜在原因是什么?解决方案是什么? 我使用了几年来一直在生产的电池、并且没有任何错误地遵循了这一精确的流程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查以确保电池上有足够的电压。 您的闪存更新电压设置为什么?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存电压设置为12V。 电池组电平为16.4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将闪存更新电压更改为默认值、我认为该值为4500mV 让我们看看是否有用。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些设置与我们在其他6条电池线路中使用的设置相同。  话虽如此、实际上是7500、但我将其更改为默认值、而不是运气。

    还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否验证您使用的 EV2300或 ev2400上的固件版本? 我相信我刚才也问过这个问题。 我看到使用早期固件版本破坏了 srec/senc 的情况。 我还没有看到它阻止了 srec 或 senc 提取。 可能值得检查。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、你问过。 很抱歉。

    我将 ev2400与 bq 评估软件0.9.64搭配使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否安装 bqstudio、然后在连接 ev2400的情况下启动程序。 bqStudio 屏幕左侧的仪表板将告诉您 ev2400上的固件版本。 应为 v0.18或更高版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指卸载和重新安装吗?

    您能否列出其解决方案出现故障的所有可能原因? 我们会不停地来回移动。 我想尝试所有这些操作、以避免通信延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq20z45仅适用于 bqevsw。 Bqstudio 是我们用于较新器件的工具。 如果系统提示您安装了 bqStudio、因为我假设您没有安装 bqStudio。 如果已安装、只需启动其实例。

    真的没有一个列表要关闭.. 在这一点上、鉴于之前的测试目前还不起作用、我只是要找出可能的原因。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了这个问题。 至少发生了"什么"、而不是"为什么"。

    当我发送0x0F00命令时、FET 看起来会关闭。 我们通过放电 FET 控制电路的一侧。 这基本上会关闭 SDA/SCL 线路所在的5V 电源轨。 出于某种原因、在使用我们的其他一些已投入生产的电池时、放电 FET 保持导通状态。 如果我在电池组电压和输出电压轨之间使用跳线、我能够导出.senc 文件。

    有什么想法、为什么芯片有时会移除 FET? 在这两种情况下、均已启用阻抗跟踪(QEN 为高电平)。 我没有看到任何说明需要跳线的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您能否发送 bqEVSW 的屏幕截图、以便我们了解是否设置了寄存器来指示 FET 关闭的原因。 即使 FET 已关闭、芯片仍应由电池供电。 您是否未连接电池?

    谢谢
    Onyx