This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386040:如何从数据表中读取用于电压监控的最差情况下的器件精度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632609/tps386040-how-to-read-the-worst-case-device-accuracy-for-voltage-monitoring-from-datasheet

器件型号:TPS386040

您好!

我想了解如何从数据表中读取最坏情况下的电压监控精度。 数据表显示典型值为0.25%、但我不确定如何推导 可保证的最差情况精度(在0-70度/部件间差异的温度范围内)。

谢谢

Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit、

    在任何器件的电气特性表中都可以找到最差情况下的精度。 这是数据表中的表6.5。

    请注意、V_ITN 有最小、典型和最大值(负向输入阈值电压)。 典型值表示室温下的工作情况、但最小值和最大值表示整个温度范围内和所有工作条件下的最坏情况值。

    最小 值和最大值的最差情况精度分别为1 -(0.396/0.4)或1 -(0.404/0.4)、因此在这种情况下、准确度为+/- 1%最差情况。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael