This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:如何解决 FAULT[3:0]= 1011?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632685/emb1428q-how-to-resolve-the-fault-3-0-1011

器件型号:EMB1428Q

您好!

我想知道如何从   硬件解决 FAULT[3:0]= 1011?我的 EMB1428是否损坏?

最棒的地方!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    故障1011表示 bg_gGood 意外变为低电平(数据表的表3)。 从图4中、您可以看到依赖项是 VDDCP、CpGood 信号、12V 或内部基准损坏。
    您可能会检查是否存在缺失或高阻抗电源引脚连接、或是否开路或短路、从而使电荷泵无法正常运行。
    如果它在仅选择某些开关时出现、则可能是这些栅极驱动器短路。
    如果电路板电路正确且连接良好、则可能是损坏的部件。