This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS65911 Vbackup 引脚的静音电流大小

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628242/tps65911-how-big-is-the-quiet-current-of-tps65911-vbackup-pin

器件型号:TPS65911

TPS65911 VBACKUP 引脚的静音电流有多大?  如何了解 D/S 中的"备用电池充电电流"、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Longchang、

    数据表的第5.9节显示了 RTC 运行时、当 VBAT=VCC=V5IN=0V、VBACKUP=3.2V 时、最大备用电流为10uA。 因此、我会将其用作备用电流。

    备用电池充电电流规格列出了启用充电时用于为电池充电的最小和最大电流。 因此、充电电流可能在350uA 至900uA 之间变化、具体取决于器件、温度等

    此致、
    Karl