This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:将 gpcrb 更新到监测计中

Guru**** 2556910 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628301/bq34z100-g1-update-gpcrb-into-the-gauge

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIO

您好!

我收到电池的 RBCRB 文件,但使用该文件对电量计进行编程时,我收到一条消息:Chemistry programming failed error code = 1。

我测试使用化学成分编程到列表中、程序成功地进行了区分、测量仪表或文件是 problem.e2e.ti.com/.../gpcrb.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我能够使用 bqstudio 对您附加的一个 A 板的 chemdat 文件进行编程。 确保您使用的是 bqStudio 的最新版本,确保您的设备已通电,每节电池电压>3V,最后确保您的设备未处于密封状态。

    谢谢
    Onyx