This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:emb1428、VGS=36V

Guru**** 2611695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632554/emb1428q-emb1428-vgs-36v

器件型号:EMB1428Q

你(们)好

我,了一个主板,加上 Vgs>36V,这是一种异常情况。

更正了 VGS=12V。

正负 电压47V。

FETMOS 还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    Vgs >36V 的声音异常。 EMB1428只能提供14V 最大输出栅极-源极、通常为12V、如果源极基准丢失、FET 应作为跟随器打开以限制 Vgs。 您可以检查某些引脚上是否缺少焊料或引脚是否短路。 如果情况继续、则该部件似乎必须损坏。