This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要专家帮助、通过 webench 连接一个开关双电源 PCB

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628031/need-help-from-an-expert-to-concive-one-switching-dual-power-pcb-via-webench

您好!  

想问的是、有人可以帮助我设计一个电源 PCB:

我想使用合适的降压转换器来转换14-24直流输入、并在+12V 和-12V 以及 5V 上具有双路输出(这将通过我想象中的一个稳压器实现)、因此实际上将是三路输出

所有这些都至少具有900mA 或1A 或更高的输出电流(对于5V 电压可能更低)

不会超过7cm X 4.5 cm、效率高且安静

如果 可能、我会感谢您的帮助、因为我不是工程师(因此不了解 webench 应用的所有内容)  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jovan、您好!
    关于降压设计、我建议您在非隔离式直流/直流论坛中提问。
    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Frank、我将在这里发布它。

    此致

    Jovan