This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:EV2300固件更新问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632380/ev2300-ev2300-firmware-update-issues

器件型号:EV2300

您好!

我想将 EV2300的固件版本(实际版本为3.1c)更新为较新版本。 我在一些论坛上看到、您实际上需要两个 EV2300来对其进行更新。

是否有任何方法可以在无需购买新 EV2300的情况下进行更新?

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    遗憾的是、此时您需要两个 EV2300。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我需要将此版本更新为最新版本、因为我在连接 BQ34Z100G1时遇到了一些问题。 问题实际上是正常工作的、但一旦我尝试写入黄金文件、它就会停止工作、无法再检测到 BQ。
    我在一些论坛上看到问题可能是 EV2300的版本。

    但是、正如您说过的、我需要另一个 EV2300。 因此、根据我的理解、要解决不是我的错的问题、我必须再次购买具有相同问题的同一产品来对旧产品进行编程...正如您所理解的、我不愿意支付两次。 必须有不同的可能性来解决这个问题、希望您能为我和整个社区提供一个适当的解决方案。

    感谢您的回答、
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    给您带来的不便、我深表歉意。 我已向您发送了一个朋友邀请、邀请您脱机。

    谢谢
    Onyx