This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:参数设置

Guru**** 2587695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628276/bq40z50-r1-parameter-setting

器件型号:BQ40Z50-R1

谁会更改这些设置? ChemID 或需要手动设置?

校准 电池温度模型 系数 A1
校准 电池温度模型 系数 A2
校准 电池温度模型 系数 A3
校准 电池温度模型 系数 A4
校准 电池温度模型 系数 A5
校准 电池温度模型 系数 B1
校准 电池温度模型 系数 B2
校准 电池温度模型 系数 B3
校准 电池温度模型 系数 b4.
校准 电池温度模型 rc0
校准 电池温度模型 ADC0
校准 电池温度模型 RPAD
校准 电池温度模型 RINT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:
    这些是您应保留为默认值的另一组参数。 因此、TRM 中没有对此进行解释。 请勿手动对其进行任何更改。
    谢谢
    Onyx