This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220硬件问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627561/bq27220-bq27220-h-w-issue

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ24610

 这是 Hung、请帮助我解决我的硬件问题。

                       在原理图中、我同时使用 BQ24610和 BQ27220。

                       BQ24610用于为电池充电并切换由适配器或电池供电的系统电源。

                      由于操作系统需要知道剩余的电池电量、因此我使用 BQ27220通过 I2C 总线让 SOC/CPU 知道此类电池电量信息。

                       但是、BQ24610行为错误、无法切换电源、无法为电池充电。

                       移除 BQ27220相关原理图实验后、BQ24610行为正常、可以切换电源并为电池充电。

                      以上是我目前遇到的问题、波纹图是我的电力输送、所附文件为 BQ27220 (P37-BATT RECORDER PDF)和 BQ24610 (P25–SYSTEM_PWR.PDF)原理图。

                       请帮助处理行李箱物品

  1. BQ27220原理图是否正确?
  2. 在波纹供电中、BQ27220是否适用?
  3. BQ27220和 BQ24610能否同时使用?

或有关此问题的任何建议/实验。

请向 this.e2e.ti.com/.../P37-_2D00_-BATT_5F00_RECORDER.PDFe2e.ti.com/.../P25-_2D00_-SYSTEM_5F00_PWR.PDF 提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hung、
    这似乎更多地是充电器问题、而不是监测计问题。 我仔细看了测量仪表原理图、看起来不错。 我建议您将此问题发布到充电器论坛、以便该团队的一些成员可以查看您的原理图。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我还在充电器论坛上发帖、充电 IC BQ24610相关原理图还可以、TI_Jing Zou 回答了
    请参阅随附的文件 P25 - SYSTEM_PWR.PDF、该文件已上传、我是否有疑问

    方案 I:适配器和电池都与 DUT 连接。 此时、系统电源(SYS_PWR)由适配器(GEN_5V)供电并为电池(VBATT)充电

    方案 II:仅适配器连接到 DUT。 此时、系统电源(SYS_PWR)由适配器(GEN_5V)供电

    方案 III:仅电池连接到 DUT。 此时、系统电源(SYS_PWR)由电池(VBATT)供电

    根据 BQ27220规范、SRP 连接到电池(VBATT)、我的连接看起来是正确的
    但是、正如我在上面提到的三种情况、我应该连接哪个规格定义的 VSYS??
    到目前为止、SRN 已在我的原理图中与 SYS_PWR 连接。 它是正确的吗??
    VSYS 的定义是什么?
    BQ27220和 BQ24610能否同时使用?

    请帮助澄清

    BTW、您能否提供电子邮件、以便我可以向您提供板级配置文件、也可以帮助我查看板级配置文件

    谢谢、此致
    挂起
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    正如 EVM 用户指南中的参考原理图所示、电路板连接到系统的 VSYS 应连接到 SRN。 因此、我相信您拥有的是正确的。

    谢谢

    Onyx