This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:无恒定电压充电阶段

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631992/bq40z60-no-constant-voltage-charge-phase

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我有一个2节电池配置、我希望充电至8200mV (2 x 4100mV)。 我按照 slua750应用报告计算实际充电电压、同时考虑四舍五入。 我以每节电池4046mV 的电压结束。

当我为电池充电时、充电电流为450mA、实际上电池中的电流约为380mA、充电电压为8092mV、这与预期的值相同。 但当电池达到4100mV 时、电流将保持恒定、直到达到充电终止条件(我已将其电压设置为4120mV 进行测试)、并在没有恒定电压相位的情况下立即停止、直到电流低于收尾电流(30mA)。

那么、什么 可以防止恒压相位在充电结束时发生?

您会发现我的配置副本(数据闪存导出和固件映像 sreg)随附了一个日志、其中显示了充电阶段结束时没有恒压阶段的情况。

此致、

Yann

e2e.ti.com/.../6242.files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yann
    您能否发送 bqstudio 寄存器窗口的屏幕截图?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的支持。

    按照要求、这里是 bqStudio 中寄存器视图的屏幕截图、我希望它能有所帮助、但我不确定您想要确切看到什么...

    此致、

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yann、您好!
    我想确认您没有设置任何错误的标志。
    您能否根据应用手册验证您使用的 R1和 R2的值?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    实际上、PCB 制造商为 R2放置了错误的电阻器。 解决问题、现在充电器看起来工作正常。
    谢谢!
    Yann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yann、您好!
    感谢您的告知。
    此致
    Onyx