This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735-Q1:最大输出电容?

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737-Q1, TPS735-Q1, TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628089/tps735-q1-max-output-capacitance

器件型号:TPS735-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS737-Q1TPS737

大家好、团队、

TPS73533是否需要最大输出电容?  该器件需要在断电后保持输出电压、以实现有序关断。  3.3V 输出需要保持5ms、电流约为250mA、需要大约5000uF 的输出电容。

器件启动并在5000uF 时保持稳定吗?

哪种类型的输出电容器最适合?  全部是陶瓷还是陶瓷和电解的组合?

谢谢、

Keith Nicholas
AFA OD/WPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    对于输出电容器来说、5000uF 的电容非常大、遗憾的是、我们没有任何测试数据、对于您的客户而言、需要考虑的另一个问题是反向电流、这可能是另一个问题。
    TPS735-Q1缺乏反向电流保护、我们建议改为考虑 TPS737-Q1、至于适用于输出电容器的器件、我们建议结合使用陶瓷和电解电容器、然后根据应用要求进行启动、欠压和负载瞬态测试、以确认稳定性。

    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、

    感谢您的回答。 已决定将保持电容器移至5V 输入。 也感谢 TPS737的建议。

    此致、
    Keith N.