请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS735-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS737-Q1、 TPS737
大家好、团队、
TPS73533是否需要最大输出电容? 该器件需要在断电后保持输出电压、以实现有序关断。 3.3V 输出需要保持5ms、电流约为250mA、需要大约5000uF 的输出电容。
器件启动并在5000uF 时保持稳定吗?
哪种类型的输出电容器最适合? 全部是陶瓷还是陶瓷和电解的组合?
谢谢、
Keith Nicholas
AFA OD/WPA