This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2731:Vout 为什么变化更大?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640701/lm2731-why-does-the-vout-change-bigger

器件型号:LM2731

降级:

输出电压为12V、输出电流为500mA 时的输出电流。

但是、当我们测试电路板时 、如果负载较大、Vout 将会变化更大。

您能否帮助检查原理图并就该问题提供一些建议?

非常感谢!

此致!

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     首先、请检查电源的电流限制、您可以将其设置为 ahout 2A。

    如果仍有问题、您能否清楚地描述该问题?

     较大的负载有多大的电流?

    您能否测试 Vout、SW 和 Vin 波形? 分析问题会对我有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复、您能告诉我如何将电流限制设置为2A 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复、
    您能告诉我如何将电流限制设置为2A 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,高高戈

     根据您的电源设备设置电源的电流限制。 您可以检查电源的说明。

     另一种方法是检查 Vin 波形、以检查电源是否为电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing
    我无法理解调整电源电流限制(例如2A)的方法、您能再解释一下吗?
    顺便说一下、如果我使用电解电容(LM2731输出端的值为100uF)、作为原理图、如图所示。
    LM2731的输出电压是否有任何影响?


    谢谢、致以最诚挚的问候!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     有一种 检查电源电流限制的简单方法、当 LM2731工作时、您可以测试输入电压以检查其是否稳定。

     您可以在输出中放置一个100uF 电解电容。 它将使输出纹波更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否解决了该问题?
    如果没有、您能否详细描述问题并告诉我输出电压和输出电流的值。
    您可以为我测试一些波形吗? 开关节点、FB 节点和 Vin?
    分析问题会对我有所帮助。