This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064A:UCD3138突发模式问题:控制最小占空比

Guru**** 2664635 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626908/ucd3138064a-ucd3138-burst-mode-question-control-min-duty

器件型号:UCD3138064A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

你(们)好

我将 UCD3138用于 LLC。 我想知道如何在突发模式期间控制 DPWM0的最小占空比、例如30%占空比。

但斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 LLC 专家已经离开了几天、我将把这个问题分配给他。  

    由于您询问的是最小占空比、我假设您所讨论的是在 PWM 模式下而不是在谐振模式下执行突发模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hung、

    这取决于您在轻负载下运行的 DPWM 模式。 最好限制滤波器输出。

    谢谢、
    Sanatan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanatan

    我正在使用 LLC、发现如果 DPWM0的脉冲宽度非常小、并且 MOSFET 在突发模式下以硬开关运行。 我想设置一个 MIN_DUTY 低电平和 MIN_DUTY 高电平= 30%占空比、例如、PRD 为1515、因此对于 MIN_DUTY 低电平和 MIN_DUTY 高电平为~ 457。 但是、发现输出超出了12.2V 至13.5V 的调节范围。 我将值重置为原始值。 输出再次正常。 我不知道为什么。 请向我提供解决方案建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanatan

    是否有更新? 情况紧急。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    您可以设置以下位的最小占空比:

    Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.min_Duty_mode=2;

    Dpwm0Regs.DPWMMINDUTYHI.All= min_ton;
    Dpwm0Regs.DPWMMINDUTYLO.all= min_ton;

    谢谢、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanatan

    在我们的当前代码设计中、我通过以下方式设置了最小占空比
    Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.min_Duty_mode=2;

    Dpwm0Regs.DPWMMINDUTYLO.bit.MIN_DUTY 低电平= 454;
    Dpwm0Regs.DPWMMINDUTYHI.bit.MIN_DUTY 高电平= 454;

    这与你的建议是一样的。 但是、12V 的输出从12.2增加到13.9X、一旦突发模式存在、它就会返回到12.2

    是否有关于为什么将输出转换为13.99 @突发模式的评论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UCD3138中、即使在轻负载模式(突发模式)下、占空比仍然以闭环方式由数字滤波器(CLA)决定。
    您不仅可以将占空比设置为随机值。 如果您这样做、您基本上会打开反馈环路、这就是输出电压不再稳定在12V 的原因。

    如果占空比过低、则必须强制(欺骗)循环发送更高的输出值(更高的占空比)。
    这可以通过降低 DPWM 级或开关级的增益来实现。
    例如、修改 DPWMCTRL1寄存器中的 CLA_SCALE 值。

    希望这有道理。

    此致、
    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yitzhak

    这是否意味着不建议在突发模式下使用寄存器 MIN_DUTY 来控制占空比?

    根据您的建议、似乎我需要在突发模式下检测 UCD3138、如果在突发模式下、则将 CLA_SCALE 更改为更低的值。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yitzhak

    我将尝试使用以下代码

          IF (Dpwm0Regs.DPWMFLTSTAT.bit.BURST)
          {
             Dpwm0Regs.DPWMCTRL1.bit.CLA_SCALE = 0;
          }
          其他
          {
             Dpwm0Regs.DPWMCTRL1.bit.CLA_scale = 6;
          }

    但是、Dpwm0的占空比仍然与波形相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Yitzhak

    我已经尝试设置 Dpwm0Regs.DPWMCTRL1.bit.CLA_SCALE = 6、无论它是突发模式还是。 占空比仍然很低。 我想向您分享一些波形以供参考。 但是、我无法找到如何将其附加到邮件中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我是坏的,洪启宇。
    CLA_SCALE 可以使滤波器的输出更高、但我忘记了在末尾、从 DPWM 发出的观察到的占空比将保持不变。

    相反、您可以提高开和关的 LLENTHRESH 值。
    当然、这也会使您在更高的负载电流下切换到轻负载模式。

    此问题似乎很复杂、可能需要更多时间和有关您的应用程序的信息传输。
    如果这不起作用、或者这不是您的目的、并且您需要进一步 的支持、请联系您当地的 TI 销售办事处以获得进一步的帮助。