This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110电压误差放大器;无法校准电压

Guru**** 2555020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629857/bq34110-bq34110-voltage-error-unable-to-calibrate-voltage

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我们将 BQ34110用于电池组中包含5节 AA 镍氢电池的电池充电器设计。

我能够读取电池电压、但在偏移情况下、Vbat 施加6V 电压、但读数为5.490V。

其次、我无法校准电压、标记错误"Calibration cell voltage entered is out of range"(输入的校准电芯电压超出范围)将其校准至6V (6000mV)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Babar、
    您是否正确设置了监测计中的电池节数、并且是否按照 EVM 用户指南中的说明进行了电压校准?
    请参阅 EVM 用户指南的第3.2.1节。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    是的、我已经按照 EVM 中的说明进行操作、但我认为该操作缺少多节配置的步骤。 我使用的是"Battery Management Studio (bqStudio) 1.3.54。

    之前我无法读取任何电压、因为分压器值设置为5000mV 默认值 、我已更改为7500mV (本设计的最大电池电压)。现在、我在 BAT 引脚上针对7.5V 电池电压获得900mV 脉冲、这很好、但我正在读取较低的电压值、无法校准。

    在"数据存储器设计电压中的电量监测"下、需要什么电压值? 电池电压还是电池组电压? (我已经尝试过这两种方法、但未修复)

    此致  

    Babar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Babar

    我能够校准电路板上的电压。 对于多许可证配置、您需要按照用户指南第3.2.1节中的说明进行操作。 针对电池电压大于5V 的电池组的部分。 确保电路板上的 VEN 跳线上有一根跳线,而>5V 引脚跳线上有多根跳线。 然后按照第3.2.1节中的说明、在尝试进行电压校准之前、先设置串联电池的数量。

    设计电压与校准无关。 但是、需要写入的正确值是1节电池的标称电压 x 串联电池的数量

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    所需的所有跳线均已开启。 我可能缺少一点、不确定。

    我对单节电池进行了检查、它的工作正常、仅当我将其更改为多节电池时。

    步骤:

    1) 1)通过按下 CAL_TOGGLE (CAL_EN 标志置位)来启用校准模式。

    2) 2) VEN_EN 位设置为1。

    3) 3)串联电池节数设置为5。

    4) 4)使用重置按钮重置仪表

    监测计读数为1970mV、但施加的电压为7500mV。

    然后、我将分压器(在数据存储器校准中)值从5000mV 更改为7500mV

    表读数为2945mV、表示施加的电压为7500mV。

    我们使用5节 AA 镍氢电池。  

    谢谢  

    Babar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Babar、

    当您尝试进行校准时、请确保将 ven_en 和电池数量(在您的案例中为5)设置为1s 模式。 关闭设备电源,然后将跳线切换至5个以上的针脚,然后再打开并执行校准。 我在电路板上执行了该操作、我能够校准正常。

    如果仍然失败、请尝试将闪存更新电压降低至1200mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    仍然不工作。

    监测计器件的读数为1600mV、而不是6090mV

    EVM 上16V 的分压器为300K 和16.5k。 如果我将分压器设置为19000mV、它的读数接近施加的电压(6020mV)、但如果我尝试校准电压、则会产生误差。

    此致  

    Babar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Babar

    我已经提取了我修改的2秒默认 srec、并且能够对其进行校准、 并附在下面。 这将允许您校准电路板。 但愿这对您有所帮助。  e2e.ti.com/.../0110_5F00_0_5F00_02_2D00_bq34110.srec

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    我已成功编程 srec 文件、但当我执行固件时、它出现错误"Failed execute Firmware - no acknowledge from the device (执行固件失败-器件未应答)"

    我在下电上电后重启、尝试校准电压、但问题相同。

    您将遵循哪些校准步骤。 施加的电压等

    第二、您是否获得了用于镍氢 AA 电池的 CEDV 系数。 或数据日志文件。 我想在等待供应商的电池组时测试我们的系统。

    如果您能提供生成数据日志文件和 CEDV 系数的指令、这也将大有裨益。

    此致   

    Babar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Babar、

    完成这些测试后、我希望您的问题得到解决、您的测试进展顺利。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    感谢您的来电。

    我已将监测计设置设置为默认值、并按照以下 BQ34110EVM.see 上的校准流程进行操作  

    1)仪表设置为1S 的默认设置。

    2) 2)在电池连接上施加大约4150mV 的电压。

    3) 3)校准了电压、电流和温度-工作正常

    更改 EVM 上7500mV 电池组的多节电池设置。  

    1) 1)在器件上启用校准模式"在制造状态寄存器中设置 CAL_EN 标志"

    2) 2)将 VEN_EN 位更改成了1

    3) 3)串联电池节数更改为5

    4) 4)分压器值从5000mV 更改为19000mV

    5) 5)重置监测计  

    6) 6)对于6859mV、监测计读数为6780mV

    7) 7)尝试校准电压、但仍出现错误"输入的电芯电压超出范围"

    Regin 引脚测量3.455V

    您认为我错过了什么或做错了什么?

    此致  

    Babar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Babar、
    使用系列单元格2的数量、查看其是否起作用
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    我也尝试过2个电池单元、但没有成功。

    当电压大约为4.2V 时、它可以正常工作、这表示监测计配置为1S。

    此致  

    Babar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Babar、

    一旦我有机会、我将使用我的板概述该过程。 不幸的是、这可能要到周五才能实现、因为我告诉您、我会在通话中进行深入探讨。 我将向您发送一封后续电子邮件

    谢谢
    Onyx