This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:问题电池未对 bq24072充电

Guru**** 2530050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641364/bq24072-problem-battery-not-charge-bq24072

器件型号:bq24072

您好!

我的系统上有 bq24072、原理图是  

我在某些设备充电时遇到问题。 在某些器件上、充电一小时后、我的引脚 CHG 为高电平(表示电池已充电)、但当我断开 USB 并测量电池时、这不是4.2V、但在上一次测试中是3.60V。  

在测试之前、我已检查引脚 PGOOD 是否为 VSS (表示电源)。

可以帮帮我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:我的电池为1000mAh 锂聚合物3.7V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须使用标记为 CKP 的 BQ24072RGTR。
    标记为 PAP 的 bq24072TRGTR 提供了您提到的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很抱歉、回复延迟了。 是的、我们知道差异、但事实并非如此。
    其他提示?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向上... 我们需要帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德州不支持?!

    我们尝试找到测量电流的问题。 当您连接 USB 时、电池开始充电500mA、2小时后、我们将充电。 如果我给器件加电(消耗120mA),我会看到器件从 USB 接收到20mA 电流,因此另一个电流将由电池提供。 30分钟后、来自 USB 的电流会增加、因为 Vbat 将降低重新开始充电的限制。 连接 USB 一晚后、电池电压仅为3V、从充电引脚读取频率为2Hz、因此芯片指示错误。

    为什么会发生这种情况?! MOSFET 在不丢弃电池的情况下不使用 USB 为器件供电?!!

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2Hz 的充电引脚频率可能是充电计时器故障(动态充电计时器第9.3.5.6节)、该单元在6.5小时内未完成充电。
    检查这一点的方法是将 TMR 引脚14接地、这将禁用计时器。

    还可以尝试其他一些操作:
    1) 输入电压是否保持在5V、或者是否有可能下降触发功率限制?
    2) 使用外部电源时、充电电流和系统电流看起来是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将使用具有数据记录器的电源进行其他测试、以便在该时间内检查电流。
    我将尽快发布结果

    谢谢