This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQStudio 和 EV2300存在问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632477/bq34z100-g1-problem-with-bqstudio-and-ev2300

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100

大家好、

我的客户在尝试将 BQ34Z100-G1与 BQStudio 和 EV2300连接时遇到问题。

BQStudio 1.3.76

- EV2300模块3.1.c

-Windows 7 Pro

第一个问题是设备与应用程序之间的兼容性(参见下图):



他可以按 OK 并使用 bqstudio 界面。 之后、如果他(通过电压)为 BQ 供电、那么 bqstudio 会识别 BQ (I2C 连接变为正常)。
因此、他认为我可以分流第一步(上图)、但当我想要校准 BQ (校准菜单)时、I2C 连接停止、器件图片(在屏幕左侧)变为冻结状态。



他认为校准有一些问题、或者校准程序可能有一些问题。

此外,他还看到主页与应用手册中的主页不同:
他的 bqstudio 页面:


应用手册 bqstudio 页面:

基准 BQ 和 HIS BQ 之间的状态位不同。

当他想要校准设备时、他会遇到一些问题。
他无法获取此屏幕:

硬件问题是否可以作为假设? 您是否有适合此 BQ 的良好原理图?

还有其他解决此问题的想法吗?

非常感谢您的参与。

此致、

马同西亚诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4544.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    尊敬的 M同 化亚诺:

    您的客户首先需要做的是将其 EV2300上的固件更新为 v3.1r 或 v3.1m。 上面有更新链接。 为此、他需要两个 EV2300

    其次、他需要使用以下链接使用最新的 G1固件对 bq34z100上的固件进行编程。

    这将解决他的问题

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    非常感谢您的支持和快速回复!

    客户将执行该操作。

    µC 最终目标是使用1 μ A (I2C)对 BQ34Z100-G1进行编程以用于生产、我们是否有一个示例代码来设置充电状态?
    客户能够读取电压和电流、但不能读取 SoC。

    或者、我们是否有这样做的指南?

    再次感谢。

    此致、
    马同西亚诺。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、同化野、
    客户可以使用闪存流文件格式及其主机进行编程。 他们将使用主机解析监测计上的 dffs 或 bqfs 文件。

    请参阅下面的参考应用手册、了解如何使用代码示例执行此操作。

    www.ti.com/.../slua801

    他们可以使用 bqstudio 提取 bqfs 和 dffs 文件。

    谢谢
    Onyx