This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:几秒钟后、输出电压将变为3.8V 至4.2V、开关停止。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642920/tps62130a-output-voltage-will-goes-3-8v-to-4-2v-after-few-seconds-and-switching-had-stop

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件: TPS62130TPS62135大家好、团队。 我将四个 TPS62130A 用于我的定制板。 其中一个输出电压设置为3.8V。 此电源仅连接到 SOM (模块上系统)。 未连接 SOM 时,输出电压为3.8V。 连接不在 BOOT 中的 SOM,输出电压为4.2V。 但是,当 SOM 启动时,输出电压保持3.8V。 我测量了 SW 节点波形。 打开电源后,SW 节点波形良好,但开关将在几秒钟后停止,电压从3.8V 上升到4.2V。 当输出为4.2V 时,FB 电压变为0.87V。 在什么条件下、该器件会停止开关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomo、

    这听起来就像是反向驱动电压并将其施加到 TPS6245的输出上。 请参阅此应用手册 中的项目#6:www.ti.com/.../slyt689.pdf

    检查 PCB 是否存在短路、开路等、这可能会导致该电源返回到输出端。 此外、请检查 SOM 规格、以查看这是否是该器件的标准配置。 很可能、系统设计或组装中的某些内容不正确。

    除此之外、我们还有更新的 TPS62135/6、可提供更高的电流、更小的尺寸和更精确的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    在您发表帖子后、我调查了此问题。
    此问题是由反向驱动电压引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认!