This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:通过命令进入睡眠模式时遇到问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632315/bq78350-r1-troubles-getting-into-sleep-mode-via-command

器件型号:BQ78350-R1

大家好、工程师同事、  

我目前正在通过 smbus 命令进入睡眠模式。 我进入关断模式没有任何问题、因为我必须向制造商访问寄存器发送一次(或两次、具体取决于密封模式)关断命令。 但是、将器件发送到睡眠模式并不像这样简单。  首先、让我解释一下、我从您的技术参考指南中得到了什么。  

我向地址0x0B 发送以下命令(不带 PEC):

0x44 (制造商访问) 0x02 (字节) 0x11 0x00 (睡眠模式)

如果满足条件(电流低于设定的睡眠电流)、则器件将设置为睡眠模式。 只有当警报标志被设定并且/或者电流增加时、它才会离开睡眠模式。  

我有以下问题。

1.要进入睡眠模式,我必须满足所有条件(在技术参考文档的8.3.1中提到)还是仅满足当前<睡眠电流条件

2.是否可以通过 smbus 命令退出睡眠模式?

3、如果我处于睡眠模式、哪些位表示睡眠模式? 如果我读取这些位、是否会因为有进一步的 SMBus 通信而离开睡眠模式? 如果是、我如何识别睡眠模式

到目前为止、我无法进入睡眠模式、尽管电流始终为零、因此满足了电流条件。 发送0x10 0x00 (SHUT DOWN)命令效果非常好。

提前感谢您回答我的问题和致以最诚挚的问候、  

Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marc
    1.是的,你仍然必须填充所有条件。
    2.可以。 测量仪表的通信地址将会将其从睡眠状态唤醒。
    3.您无法读取标志以了解您是否处于睡眠模式。 通信将唤醒监测计。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的回答。

    3、如何识别睡眠模式? 有一个"PWRM - 15"引脚、可以指示电源状态模式、但我不确定如何配置它。 据我所知、该引脚是一个开漏输出、如果电池处于睡眠模式且 GaugeConfiguration[PWRMSleep]= 0、该引脚将变为低电平。 如何将其设置为零、我是否必须先解封它?

    提前感谢您的参与、
    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marc
    要对数据闪存进行任何修改、需要对监测计进行解封。

    确定监测计的最特定方法是在睡眠模式下测量流入监测计的电流。 您还可以检查 TS 引脚上的脉冲。 在睡眠模式下、它将每20秒(或您设置的睡眠时间是多少)一次脉冲。
    谢谢
    Onyx