This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B68-Q1:WD_EN 引脚的连接

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632719/tps7b68-q1-the-connection-of-wd_en-pin

器件型号:TPS7B68-Q1

尊敬的所有人:

您能告诉我下拉电阻器的建议值吗?

我们认为在正常运行期间使用 WD_EN、并在装运前检查期间禁用 WD_EN。

我们认为连接该引脚、如下图所示。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takao、

    从器件的角度来看、下拉电阻器的值对器件没有太大影响。 电阻器的大小主要取决于在装运前检查期间连接到测试点的电源能够提供的电流大小、同时将 WE_EN 上的电压保持在2V (VIH)的高电平阈值电压之上。 如果存在任何电路板级泄漏电流、则应调整下拉电阻器的大小、使漏电放电到接地、并且电压不超过0.7V (VIL)的低电平阈值电压

    一般情况下、您可能希望下拉电阻器介于1k-1M 之间。

    -Kyle