This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:LMZ31707产生了问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632810/lmz31707-lmz31707-produced-issue

器件型号:LMZ31707

您好!

SMT 之后、测量 PCBA、发现 LMZ31707的某些引脚短路、 VIN 到 Vout 或 VIN 到 GND。  第一批2件、10件、第二批9件、40件。

因此采用了 PCBA 的 LMZ31707、测量芯片和 PCB、两者都不存在问题、然后在 PCB 上焊接、再次出现故障、芯片无法正常工作。

那么、您能为我提供帮助吗、

1、什么是可能的芯片短路原因以及如何避免?(PVIN、VOUT 和 PGND 非常接近)

2  、在任何公告中都是次要焊接?

谢谢。