This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217DEVM:TPS65217DRSLR、默认输出电压设置。

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627969/tps65217devm-tps65217drslr-default-output-voltage-setting

器件型号:TPS65217DEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65217

大家好、

我们将 TPS65217DRSLR 用于 当前项目、在此 IC 数据表中、有两个复位寄存器值在编程前的初始阶段提供默认输出电压。

现在、我的问题是、为了确保我的默认输出电压、我必须采用哪种寄存器设置?

我已随附 reference.e2e.ti.com/.../tps65217_5F00_LDO3pdf.pdf 的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amornath、

    TPS65217D 中 LDO3的默认电压为1.8V。

    谢谢、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第3页的器   件比较表准确地说明了 TPS65217A、TPS65217B、TPS65217C 和 TPS65217D 的所有 DCDC 转换器、LDO 稳压器和可配置 LDO/开关的默认配置。

    已确认:对于 TPS65217D 型号、默认情况下 LDO3 = 1.8V

    在标有 TPS65217D 的行中的图45中的值正确地指出了位5 (LDO、不是开关)中的复位值为1b、位[4:0]中的复位值为00110b、这对应于表21中的1.8V

    表16、17、20、21和22中的位、字段、复位和说明列中存在额外的位、缺失位和其他拼写错误、即使大多数值在技术上都是准确的、也可能导致混淆。 这些错误将在数据表的修订版 I 中得到更正、但我无法为您提供发布这些更新的预计日期。

    位 LDO3[4:0](错误地显示为1110b 的 LDO3[5:0])的复位值不正确、因为它们对于器件的每个变体都需要不同、一个值是不够的。 01110b = 2.45V (假设前导"0"、因为4个位不够)、对于 TPS65217器件的任何 A/B/C/D 型号、它不是 LDO3的复位值。