This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Vdd 引脚上无电压

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC24610, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631376/no-voltage-at-vdd-pin

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:UCC28610UCC24610

我的电路应该在5V、4.2A 的电压下工作。 我只是将电路板放在一起、注意到我在 VDD 引脚上没有获得任何电压。 我的大容量电压为150V、在第一个2MEG 欧姆电阻器之后、电压为69V。 但是、在第二个电阻器之后、我得到0V。 导致这种情况的原因是什么?  

Thankse2e.ti.com/.../5V_5F00_4.2A.pdf

vddpinVDD

DRV pinDRV

VS Pin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈根、
    在此感谢您关注 TI。 我已联系应用工程师来帮助您解决问题。 您今天应该听到他们的声音。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、哈根、

    我查看了您的原理图并提出了以下意见。

    1. 变压器的引脚7与电容器 C8和 C9之间应连接整流二极管。

    2. 还应连接到变压器的引脚8以及电容器 C8和 C9。

    3. 您可以考虑使用 RCD 钳位而不是齐纳钳位。

      1. 499千欧电阻器和2.2 nF 电容器应正常工作。

    4. 我已经标记了原理图、显示了应如何实现这些修改、并附上了该图供您参考。

    对于此功率级别、您可能会考虑使用同步整流器(SR) FET 而不是整流器二极管。 我们有一个参考设计 PMP7389、它具有一个离线反激式转换器、其 SR 设计可将85V 至265V RMS 的交流线路降压至5V、5A、从而支持2.2A X2的双路5V 输出。  此设计使用 UCC28610反激式控制器和 UCC24610 SR 驱动器。  如果您愿意、可以使用此反激式转换器作为设计的起点。  它接近于您尝试实现的功率级别。  以下链接将为您提供参考设计。 http://www.ti.com/tool/PMP7389?keyMatch=null&tisearch=tidesigns-power

    对于您的设计未启动、应该有150V/4 M 欧姆= 37.5uA 的电流来涓流为 VDD 电容器充电。 UCC28700的 Istart 电流最大值只有1.5uA、所以应该有足够的电流为这个 VDD 电容器充电。 听起来像是 VDD 引脚接地短路。  我会仔细检查您的布局和连接、以查看是否有任何 VDD 引脚短路。

    此致、

    Mike

    e2e.ti.com/.../5V_5F00_4.2A-Marked-Up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设计使用 ucc24610和 CSD17510作为次级整流、而不是二极管。 我以前做过这项设计工作。 我刚刚对电路板做了一个新的布局、也就是电路板停止工作的时候。 我将尝试检查并查看是否可以找到 VDD 引脚短路的任何东西。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了 ucc28700芯片、现在还有其他问题。 芯片正进入故障模式、我不知道原因。 我将附加所有图像以供参考。 任何建议都会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Hello-Hagan.pdf