This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:查找电池电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637389/bq24735-finding-the-battery-voltage

器件型号:BQ24735
主题中讨论的其他器件: BQ25700A

您好!

我使用的是 bq24735、我对此有疑问。 我们能否从充电器读取电池电压?

此致、

Adhitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMBus 无法从 bq24735充电器读取电池电压。 最新的 NVDC 充电器 bq25700A 可以支持该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有另一个疑问。 我们能否检查连接到电池板的电池是否正在充电? 是否有任何反馈引脚? 我们找到了一个反馈引脚来查看是否已连接交流适配器(ACOK)、但无法找到电池是否正在充电。

    谢谢、
    Adhitya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24735没有电池检测功能。