This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:有一些问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628302/tps4h160-q1-some-questions

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好

您是否介意我们问 TPS4H160-Q1


数据表显示"标称直流负载电流"为2.5A。
这是否意味着每个通道可以使用2.5A 电流? 还是总计?
我们认为 :
 I^2×Ron = 2.5 ×2.5×0.16=1W
因此 、作为功率耗散、它首选小于1W。
因此、2.5A 意味着总电流值、对吧?


是否可以将 ST 引脚用作电源正常状态?


关于故障引脚、当它满足任何输出故障的条件时、该引脚是否会工作?


如果发生与诊断故障相对应的事件、每个输出是否停止?
–过流和接地短路检测
–开路负载和电池短路检测
–用于快速中断的全局故障报告

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 -是的、它是每通道2.5A、但您需要考虑功率耗散和环境温度。 例如、一个通道的电流为2.5A、功率为0.15 x (2.5)²= 0.94W。 当标准结温为32.7C/W 时、结温将比环境温度高30.65C。 如果4个通道的负载为2.5A、则结温将高于环境温度122C。

    2- ST 管脚报告相应通道的所有故障状况。 当输出超出容差范围时、稳压直流/直流转换器通常使用电源正常状态。 高侧电源开关如果输出电压下降但无故障、ST 保持高电平。
    数据表第22页的表2显示了详细信息

    3 -故障适用于 B 版本、是全局故障。 它的作用与版本 A 中的 ST 相同
    数据表第22页的表2显示了详细信息

    4-输出不停止。 仅当输入信号 IN 为低电平时、它才会停止(自动恢复)。 仅当 THER 引脚为高电平时、在热关断时输出停止(闭锁)