This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:AM3358BZCZA100和 TPS65217C 有问题

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628295/tps65217-issue-with-am3358bzcza100-and-tps65217c

器件型号:TPS65217
您好、支持团队、
对于我们使用 AM3358BZCZA100和 TPS65217C PMIC 进行的设计、您能否提供一些问题的支持。
我们面临一些与 PMIC 相关的问题、我们认为:
  1. PMIC TPS65217C 引脚3的 VLDO1电压从时间到时间的跳线电压从1.8V 跳到2V。 电压是 LDO 的输出、因此我们假设应该有稳定的1.8V 电压。 导致 电压跳跃的根本原因是什么?
  2. 当 PMIC 的电源在短时间内关闭并再次打开时、电路板无法不时启动。 电路板的常规电流消耗为0.3-0.4A、但如果出现此问题、则电流消耗为0.1-0.2A、电路板未运行。 PMIC 输出不正确的电压、因此 CPU 无法启动。 通过 PMIC (作为复位引脚、使能引脚)进行的任何操作都无法重新启动 PMIC 以使其正常运行。 什么可能是 PMIC 启动不当的根本原因

另请参见随附的设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)这种情况是否发生在(a)上电序列、(b)在所有电源轨处于稳压状态且 PGOOD 处于高电平之后的正常运行期间、或(c)在断电序列期间? 由于定序不规则、LDO 电压关断时会在上电/断电期间指示从一个电源轨到另一个电源轨的泄漏路径

    2) 2)如果系统中没有电池但 BAT 引脚悬空、则可能会发生这种情况。 BAT 电压由 SYS 引脚上的一个大分布式大容量电容保持在高电平。 如果在小于1s 的时间内移除 AC 并且 AC 和 BAT 上的电压非零、则在 TPS65217运行1s 故障定时器时、下一个 AC 低电平到高电平唤醒事件可能会丢失。 数字具有功率、它实际上正在寻找这些电压中的一个达到0V 以被视为"低电平"。

    尝试在原理图上的 TP12处将轻负载(1k-10k)从 BAT 连接到 GND。

    将 UVLO 更改为2.73V (在稳压器中为00b)也是明智的选择。 0x18、位[1:0])、而是在 PMIC 的初始化序列期间。 默认值为3.3V、仅当交流电压在返回5V 之前降至低于 UVLO 1s 时才会出现此问题

    如果问题仍然存在、则可以通过外部监控器和电源与交流引脚之间的负载开关完全防止出现这种情况。