This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC 选择帮助-请参阅详细信息。

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642819/help-with-pmic-selection---please-see-details

主题中讨论的其他器件:UCD90120A

各位同事好!

我需要具有以下功能的 PMIC、是否可以有某些器件或 EVM 建议?

  • 电源轨定序、
  • 提供电压和电流的读数、
  • 用于故障记录和管理的内部 EEPROM、
  • OV/UV 监控器。
  • 能够监控多达12个电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    这是为了监控现有稳压器、还是应该也生成电源轨?

    如果是前者、序列发生器论坛中的 UCD90120A 可能起作用?


    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick、

    仅用于监控正在退出的导轨。 UCD90120A 似乎是一种明智的解决方案、我们是否有类似的集成电流监控电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Carlos、

    我曾遇到过一位更熟悉这些器件的专家、他们可能会推荐一种替代方案。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道、因此我在内部进行了跟进。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我内部没有收到任何内容。 目前、这似乎是最接近的匹配项。

    此致、

    Rick S.