This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:如果 TPS23861未添加数字隔离来驱动 ISO 7341、会发生什么情况

Guru**** 2382050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628096/tps23861-what-happens-if-tps23861-does-not-add-digital-isolation-to-drive-iso-7341

器件型号:TPS23861

 尊敬的先生/女士:

 现在、客户想要打开 POE 交换机案例。 电流模型为 TPS23861、但参考设计中有一个隔离驱动器。 从成本方面考虑、客户不想驱动 ISO7341。 抱歉、如果您不添加隔离驱动器、会出现什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题通知我们的 PSE 专家。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是指用于 I2C 线路的数字隔离器吗? 客户是否会在 MCU 和 TPS23861之间使用 I2C 通信? TPS23861具有可在没有 I2C 通信的情况下运行的自主模式。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Penny,

       是的、这是数字隔离。 如果客户需要不带数字隔离的 I2C 新闻简报、会发生什么情况? 或建议客户使用数字隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    为了更好地考虑系统设计、我们通常建议在系统中添加隔离。 我看到一位客户没有在 I2C 总线上进行隔离、雷击浪涌损坏了他们的 MCU 电路。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢