This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360:TPS54360 24V/3A 应用芯片损坏

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632729/webench-tools-tps54360-tps54360-24v-3a-application-chip-damage

器件型号:TPS54360

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我使用 WEBENCH 使用 TPS54360设计以下应用、

VIN:42V~60V,

输出电压:24V、

输出电流:3.0A、

TPS54360的发生率将在满负载时烧坏、使用肖特基二极管芯片烧坏更严重、频繁的开关也会烧坏芯片、这是正常现象、但 I 输出电流小于1.5A、请帮助查看问题的哪一部分、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    原理图看起来不错。 您能否共享您的布局和一些波形(SW、COMP 和输出电压)?

    Sam