This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:使用分流 FET 在零调光时功率耗散过高

Guru**** 2588775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, TPS92641, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625837/lm3409hv-too-high-power-dissipation-at-zero-dimming-using-shunt-fet

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: TPS92641LM3409

早上好、

我们正在为 TV Studio 设计新的 RGBW LED 驱动器;我们需要非常高的调光范围、因此我们计划使用并行调光。

多年来、我们一直在 EN 调光中使用 LM3409HV、结果非常好、因此我们决定对该项目使用相同的器件。

我们需要5A 输出、LED 灯串上的输入电压为48V、输出电压为36V。

该板可设置为进行 EN 调光或并行调光;在 EN 调光功率中、无光的功率几乎为零、但使用并行调光时、其功率可提高至约3.5W。

并联 FET 上电约为0.5W、其余功率则在肖特基、PMOS 和电感器上。

有人建议在无光输出时降低功耗? 一些应用手册?

感谢您的关注

佛朗哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franco、

    并联 FET 调光的目的是在 LED 电流中获得极快的上升和下降时间。 这样做的方法是、即使在 LED 关闭时也要保持电感器电流的稳定、以便在 FET 关闭时电流已经在流动。 其缺点是所有组件仍会消耗功率、因为即使在 LED 熄灭时、您仍在进行开关和调节电流。 因此、降低功率耗散的唯一实际方法是使用更好的组件(分流 FET 使用更低的 RDS (ON)、二极管使用 PMOS 和 VF)。

    确保您也优化了 Roff2值。 理想操作是在分流 FET 导通时使电感电流纹波与分流 FET 关断时相同。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克林顿、

    感谢您的最后一个回复(非常有效!)
    我降低了组件的 VF 和 RDS、零调光时的功耗现在降低了30%、我正在努力进一步降低。
    您认为使用 TPS92641等同步转换器应该可以获得更好的结果吗?

    另一个问题:我计划在一个项目中使用此驱动程序、在该项目中、可以并联多个单元来驱动功率更高的 LED
    (例如、三个模块、每个100W 以驱动功率为300W 的 COB)。
    我看到 LM3409可用于并联配置、但我不确定 TPS92641也是如此。
    您是否有一些有关并联 LM3409HV 和(可能) TPS92641的应用手册?
    您是否认为还有其他 TI 驱动程序更适合此类应用?

    再次感谢、致以诚挚的问候
    佛朗哥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franco、

    由于 TPS92641是同步的、因此其结果会更好。 在分流 FET 调光期间、低侧 FET (或 LM3409中的二极管)大部分时间都导通、因此损耗可能会显著降低、具体取决于 FET RDS (ON)。 我不知道任何有关并联的应用手册、但这两个应用手册都可以通过将输出连接在一起来实现并联。 与任何开关一样、在运行多个器件的情况下、可能需要对输入进行一些额外的滤波。

    此致、

    克林特