This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531的交流仿真模型

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS54335A, TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636771/tps54531-ac-simulation-model-for-tps54531

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件: TPS54335ATPS54331

团队、  

Webench 是否为 TPS54531提供交流分析功能?

如果没有、我们是否有用于 TPS54531交流分析的 TINA 模型? (我只看到瞬态模型)。  

谢谢

Viktorija

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这里... 看起来 Webench 仅支持2A 型补偿。 我具有广泛的工作范围、需要查看多种输入电压、输出电压和输出电流组合。 我认为我的设计将受益于3A 类补偿。

    我假设 TINA 瞬态模型将支持各种时域仿真? 我有一些奇怪的情况、而不是我想模拟的典型启动/阶跃响应条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

     在 Webench 设计屏幕上、您可以使用仿真导出功能为该部件创建 TINA 模型...

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否确定这将生成一个用于模拟增益/相位的交流分析模型? 我看到过这称为"平均"模型。 我相信从 WEBENCH 导出的唯一模型是"瞬态"模型。

    我采用了 TPS54335平均值模型、并使用"注入电容器和电感器"复制了源驱动器。 AC Analysis 会运行,但我没有得到输出... 更准确地说、输出是 Cout 和 Rload 的一阶输出。 SMPS 不会产生用于测量交流效应的电压。

    下面是指向 TPS54335A 工具/软件页面的链接、其中包含我所指的型号: www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    哦、从 WEBENCH 导出的这个模型是"瞬态"模型。 您有两种用于 TPS54531交流分析的解决方案。 一种解决方案是使用 WEBENCH 工具的交流分析功能、上面有波特图。 您可以调整默认原理图中器件的参数、以满足您的应用要求。 另一种解决方案是使用 TPS54331的"平均值"模型、该模型与 TPS54531的情况相同。
    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为使用 TINA TPS54331平均值模型对我来说是最佳选择。

    WEBENCH 工具不允许我在不重新计算默认值的情况下更改输入/输出条件。 我想找到一组适用于多种条件的值。 我唯一能使 WEBENCH 做到这一点的方法是制作设计的多个副本、并使用组件手动设置每个副本。 此外、WEBENCH 不允许我选择 II 型或 III 型 A/B 补偿网络。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、您不能更改原理图的默认结构、否则会丢失环路响应结果。 因此、最好的方法是改用 TPS54331平均值模型。
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,由于不活动,我将关闭线程,但如果您有其他问题,请回电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够采用 TPS54331 AC 模型、并根据 TPS54531数据表的计算值进行仿真。 然后、我购买了评估套件、并使用计算/仿真的组件替换了这些组件。 TPS54531的输出稳定、稳压良好、并且处于瞬态响应的设计限制范围内。