This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2875:频率设置问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632691/uc2875-frequency-setting-problem

器件型号:UC2875

如何选择  FREQSET 引脚的电阻和电容? 手册中没有频率计算公式。  例如、我需要35kHz。
此外、芯片在50度环境中、频率将降低4kHz、在正常温度下自动回复、这种现象是否正常? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang、

    您可以根据数据表第7页上的频率与电阻间的关系图选择 Rt 和 CT 值。 根据连接到 FREQSET 引脚的电阻器和电容器的温度系数以及内部振荡器随温度的变化、可以看到开关频率随温度的一些变化。

    此致、
    本·洛夫