This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5118-Q1:我设计了一款降压/升压稳压器,可在5V 至40V 的输入电压下提供12V/3A 输出。 请支持验证随附的设计文档。

Guru**** 2558180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627051/webench-tools-lm5118-q1-i-have-designed-a-buck-boost-regulator-for-12v-3a-output-from-an-input-of-5v-to-40v-please-support-for-verifying-the-attached-design-document

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

e2e.ti.com/.../Buck_2D00_Boost-Regulator_5F00_LM5118_5F00_12V_2D00_3A.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammed、

    感谢您向 TI 提出您的问题。 请注意 、您也可以使用快速入门计算器来检查您的设计。 这将检查组件值和环路稳定性。 我建议输入您的设计参数并查看设计的外观。 此设计与 LM5118-EVM 类似、也可用作参考。

    仔细查看您的设计、我建议您执行以下操作。

    1、选择饱和电流高于11A 的电感器。 通过计算、假设转换器的效率为100%、实际效率将较低、从而导致电感器的峰值电流增加。 增加饱和额定值也将为负载瞬态条件提供更大的裕度。

    请注意、器件的电流限制将约为15A。 应增大电感器电流或相应地更改感应电阻器。

    请将 R46降低至~7k Ω。 当 VIN = 5V 时、这将增加控制环路的增益裕量。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    我对你的答复没有多少困惑。

    我想您已将效率取为100%、 但是、如果您在设计计算中看到效率仅为80%、根据我的计算、升压模式运行的峰值电感器电流或最大开关电流将达到7.35A。考虑到30%的裕度、我选择了饱和电流额定值为11A 的电感器。 您能不能检查这一点并帮助我验证所选的电感器器件是否足以满足此设计要求。 由于我对 PCB 尺寸有顾虑、因此必须为此设计选择一个小尺寸电感器。此外、如果我继续使用所选电感器(I SAT = 11A).e2e.ti.com/.../3515.Buck_2D00_Boost-Regulator_5F00_LM5118_5F00_12V_2D00_3A.xlsx、让我知道该电感器额定电流将如何影响整个运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muhammed、

    我找到了问题。 您使用的升压操作公式不准确。 LM5118可作为双开关降压/升压控制器运行、而不是真正的升压控制器。 当 VIN <= VOUT 时、该占空比的公式遵循降压/升压转换器而不是升压转换器的公式。 请参阅数据表的公式8和 Excel 表格的单元格 D54。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Buck_2D00_Boost-Regulator_5F00_12V_2D00_3A.xlsxThank您非常乐于帮助我找出错误。 根据您的建议、我更改了公式。

    现在、我 将获得峰值电感器电流或升压模式运行的最大开关电流为10.38A、

    我选择了器件型号为(SRP1770TA-330M)的电感器。

    请告诉我这符合我的要求。 另外、请仔细查看所附的设计、了解根据新电感器进行的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammed、

    看起来、电感器的额定电流不足。 电感器的饱和电流为15A、但电流限制将约为15.88A (电芯 D114)。 可以选择较低的电感值(22uH、15uH)、并在增大电感饱和电流的同时使设计保持相对相同。 请确保所选电感器具有较高的饱和电流额定值、然后选择电流限制。

    谢谢、

    Garrett