This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:VIN 和 VOUT 之间的电压差

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632583/tps62745-on-the-voltage-difference-between-vin-and-vout

器件型号:TPS62745
主题中讨论的其他器件: TPS62740

您好!

我选择的器件符合以下规格。
我认为 TPS 62745还不错、但数据表的内容如下。
在我的规格中、IOUT 最大为200mA、但在这种情况下、VIN 和 VOUT 之间的电压差是否需要700mV 或更高?
我想知道我是否可以使用该器件满足我的规格。

(数据表摘录)
最小输入电压必须至少比最大输出电流的最大输出电压高700mV。

(规格)
输入电压:3.6V 最小值
输出电压:3.3V
输出电流:200mAmath
*由于 VIN 由电池供电、因此器件 Iq 较低的产品更好。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 VIN 和 VOUT 之间的差值小于600mV、则输出电压将开始下降。
    因此、我不建议在差值仅为300mV 的应用条件下使用它。
    TPS62740可实现较小的差异、最终将进入100%模式。 但建议的最大输入电压为5.5V (对于 TPS62745、它为10.0V)。

    此致、
    伊沃